Essentra ottiene il prestigioso punteggio ‘A’ di CDP per la leadership ambiental

Essentra è stata riconosciuta da CDP, organizzazione internazionale non-profit a sostegno dell'ambiente, per la propria leadership in materia di trasparenza aziendale e performance ambientale, conquistando un posto nella rinomata "A List'' annuale di CDP.

CDP gestisce l’unico sistema indipendente al mondo per la divulgazione dei dati ambientali e ogni anno valuta migliaia di aziende. Nel 2025 sono state valutate quasi 20.000 aziende su oltre 22.100 che hanno inserito i propri dati sulla piattaforma CDP. Il conseguimento del punteggio "A" colloca Essentra tra i leader globali che si distinguono per trasparenza delle informazioni, una solida governance ambientale e progressi significativi verso la resilienza ambientale.

Il punteggio assegnato da CDP si basa su una metodologia rigorosa e indipendente, allineata al framework TCFD. Valuta l'ampiezza della rendicontazione delle aziende, la comprensione dei rischi ambientali e la conoscenza delle migliori pratiche, tra cui la definizione di obiettivi ambiziosi e la verifica delle azioni. CDP è il più grande archivio al mondo di dati ambientali a cui si fa ampio ricorso per prendere decisioni in materia di investimenti e appalti a sostegno di un’economia globale sostenibile, a emissioni zero e con impatto positivo sul pianeta.

Nel 2025, 640 investitori con un patrimonio di 127.000 miliardi di dollari hanno chiesto al CDP di raccogliere dati su impatti ambientali, rischi e opportunità.

Sherry Madera, CEO di CDP, ha dichiarato:

"Congratulazioni a tutte le aziende che figurano nella A List di CDP. Le aziende che ottengono un punteggio «A» dimostrano che l’ambizione ambientale e la solidità commerciale vanno di pari passo. I dati di alta qualità danno ai dirigenti la sicurezza necessaria per prendere decisioni a impatto positivo per il pianeta, che garantiscono la competitività a lungo termine, attraggono capitali e salvaguardano i sistemi naturali. Queste organizzazioni dimostrano cosa si può realizzare quando la trasparenza diventa il fondamento dell'azione."

L'elenco completo delle aziende incluse nella "A List'' 2025 è disponibile qui: [inserire link]

--Fine--

Note per i redattori

La A List 2025, nonché la metodologia e i criteri completi, saranno disponibili qui: Punteggi e A List

Informazioni su Essentra Plc

Essentra Components è la denominazione commerciale di Essentra Plc, leader mondiale nella produzione e distribuzione di componenti industriali essenziali. Fondata nel 1955, l’azienda opera in 28 Paesi in tutto il mondo, con 14 stabilimenti di produzione, 24 centri di distribuzione e 33 sedi di vendita e assistenza. Il suo ampio assortimento conta 45.000 prodotti; l'azienda serve circa 70.000 clienti per innumerevoli applicazioni in settori quali la produzione di attrezzature, l'automotive, la fabbricazione, l'elettronica, il medicale e le energie rinnovabili. Per maggiori informazioni, visitate i siti www.essentracomponents.it o www.essentraplc.com.

Informazioni su CDP

CDP è un’organizzazione internazionale non-profit che gestisce l’unico sistema indipendente di divulgazione ambientale al mondo. In qualità di fondatore del reporting ambientale, crediamo nella trasparenza e nel potere dei dati come fattori di cambiamento. Collaborando con i leader del mondo imprenditoriale, finanziario, politico e scientifico, divulghiamo le informazioni necessarie per poter prendere decisioni ad un impatto positivo per il pianeta. Nel 2024 abbiamo aiutato più di 24.800 aziende e quasi 1.000 città, stati e regioni a divulgare il proprio impatto ambientale. Le istituzioni finanziarie che rappresentano oltre un quarto del patrimonio istituzionale mondiale utilizzano i dati del CDP per ispirare le decisioni su prestiti e investimenti. In linea con l'IFRS S2, lo standard climatico dell’ISS ritenuto sua base fondamentale, il CDP integra in un unico luogo standard e quadri di riferimento per la rendicontazione delle migliori pratiche. Il nostro team è globale, unito