Essentra obtient la prestigieuse note « A » du CDP pour son leadership environnemental
CDP a distingué Essentra pour son leadership en matière de transparence et de performance climatique, lui attribuant une place dans sa prestigieuse "A-List" annuelle.
Organisation environnement mondiale à but non lucratif, le CDP pilote le seul système indépendant au monde de divulgation d’informations environnementales et évalue chaque année des milliers d’entreprises. En 2025, près de 20 000 sociétés ont été notées, sur plus de 22 100 ayant communiqué leurs données via la plateforme du CDP. L'obtention de la note « A » positionne Essentra parmi les leaders mondiaux se distinguant par une transparence complète, une gouvernance environnementale solide et des avancées significatives en matière de résilience environnementale.
Le système de notation du CDP repose sur une méthodologie rigoureuse et indépendante, conforme au cadre de référence de la TCFD. Il analyse la qualité et l'exhaustivité des informations publiées par les entreprises, leur compréhension des risques environnementaux ainsi que les preuves de bonnes pratiques, notamment la définition d'objectifs ambitieux et le déploiement d’actions concrètes et vérifiées. Le CDP administre aujourd'hui la plus vaste base de données environnementales au monde et constitue une référence clé pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement en faveur d'une économie mondiale durable, neutre en carbone et respectueuse pour la planète.
En 2025, 640 investisseurs détenant 127 000 milliards de dollars d'actifs ont sollicité le CDP afin de collecter des données sur les impacts, les risques et les opportunités liés à l'environnement.
Sherry Madera, PDG du CDP, a déclaré :
« Félicitations à toutes les entreprises figurant sur la "A List" du CDP. Celles distinguées par la note « A » prouvent que l'ambition environnementale s'inscrit pleinement dans une dynamique de performance économique. Des données de haute qualité donnent aux dirigeants la confiance nécessaire pour prendre des décisions positives pour la planète, renforcer leur compétitivité à long terme, attirer des capitaux et protéger les écosystèmes. Ces organisations démontrent ce qu'il est possible d'accomplir lorsque la transparence devient le fondement de l'action. »
La liste complète des entreprises figurant sur la « A List » du CDP cette année est disponible ici : [insérer le lien]
--Fin--
Notes aux rédacteurs
La « A List » 2025, ainsi que la méthodologie complète et les critères d'évaluation, seront disponibles ici : Notes et A Lists
À propos d'Essentra Plc
Essentra Components est la dénomination commerciale d'Essentra Plc, entreprise cotée au FTSE 250 et acteur mondial de premier plan dans la fabrication et la distribution de composants industriels essentiels. Fondée en 1955, elle opère dans 28 pays à travers le monde et dispose de 14 sites de production, 24 centres de distribution et 33 sites dédiés aux activités commerciales et de services. Avec un vaste portefeuille de 45 000 produits, l'entreprise sert environ 70 000 clients dans une grande diversité d'applications couvrant notamment les secteurs de la fabrication d'équipements, de l'automobile, de l'industrie manufacturière, de l'électronique, du médical et des énergies renouvelables. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.essentracomponents.fr ou le site www.essentraplc.com.
À propos du CDP
Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui gère le seul système indépendant de divulgation d'informations environnementales au monde. En tant que pionner du reporting environnemental, nous croyons en la transparence et au pouvoir des données pour susciter le changement. Aux côtés des leaders du monde de l'entreprise, des marchés financiers, des pouvoirs publics et de la communauté scientifique, nous mettons à disposition les informations nécessaires pour permettre des décisions positives pour la planète. En 2024, nous avons accompagné plus de 24 800 entreprises et près de 1 000 villes, États et régions dans la divulgation de leurs impacts environnementaux. Des institutions financières représentant plus d'un quart des actifs institutionnels mondiaux utilisent les données du CDP pour éclairer leurs décisions d'investissement et de financement. Conformément à la norme climatique de l'ISSB, IFRS S2, qui constitue sa base de référence, le CDP intègre les normes et les cadres de reporting des meilleures pratiques en un seul endroit. Présente à l'échelle mondiale, notre équipe est animée par la volonté commune de construire un monde où les personnes, la planète et la prospérité économique sont véritablement équilibrées. Rendez-vous sur CDP.net ou suivez-nous sur @CDP pour en savoir plus.