Fabricación de piezas moldeadas por inyección a escala
El moldeado por inyección tiene muchas ventajas, como la precisión, la calidad de la consistencia y la posibilidad de utilizar una amplia gama de resinas. Sin embargo, una de sus mayores ventajas tiene que ser la capacidad de fabricación a escala, con un elevado índice de producción a rápida velocidad en comparación con otros métodos.
Es primordial poder realizar entregas de gran volumen, debido a la rotura de stock de algunas cadenas de suministro después de la Pandemia del Covid-19. Los estudios muestran que «se espera que el aumento del gasto en construcción, en particular en mercados emergentes como el de Brasil, China, la India, México, Rusia y Sudáfrica, impulse la demanda de productos».
Se prevé que la demanda en el mercado mundial de componentes moldeados por inyección crezca de 125,95 mil millones de dólares en 2021 a 169,81 mil millones de dólares en 2026. Esto demuestra que los fabricantes de equipos originales (OEM) confían en que sus proveedores entreguen a tiempo y en cantidades cada vez mayores.
¿Cómo pueden lograrlo los proveedores? ¿Y cómo pueden los fabricantes de equipos originales confiar en sus proveedores?
Essentra Components se ha creado para suministrar pedidos a gran escala personalizados a los clientes según sus necesidades por su presencia mundial y más de mil millones de piezas en existencias.
El utillaje de gran tamaño, un proceso bien controlado y una inversión continua en la mejor maquinaria también son clave para su destacada posición en el mercado, que ahora le permite producir millones de componentes plásticos a diario. No obstante, también dan prioridad a sus compromisos respecto a un alto nivel de atención al cliente, la sostenibilidad y la calidad del producto. En este artículo explicamos exactamente cómo consiguen equilibrar estas prioridades a gran escala.
¿Cuántas piezas fabrica Essentra Components?
El proceso de fabricación del moldeado por inyección es muy eficiente. Sin embargo, también requiere un alto grado de precisión y conocimiento para hacerlo bien, y debe someterse a numerosos controles y parámetros a fin de que funcione de forma eficaz.
Para fabricar los 3,5 a 4 millones de componentes a diario en nuestro centro de Kidlington mediante el moldeado por inyección, el equipo especializado de Essentra Components debe utilizar su experiencia y conocimientos en áreas como el diseño de herramientas, la selección de termoplásticos y los parámetros del proceso.
El alto nivel de conocimiento y formación del equipo, junto con maquinaria de vanguardia, es lo que permite al equipo producir 100 millones de componentes precisos y de alta calidad a la semana en todo el mundo.
Esto incluye un catálogo de más de 45 000 productos, que requieren diferentes tipos de moldes, termoplásticos y parámetros dentro del proceso de moldeado por inyección. Essentra Components también mantiene un stock de más de mil millones de piezas en sus almacenes, lo que permite a los clientes acceder a muestras y catálogos de productos de forma rápida y sencilla.
El uso de este conocimiento y formación para mantener la alta calidad de sus componentes es una prioridad clave para Essentra Components y sus clientes.
¿Cómo consigue mantener Essentra Components una alta calidad a gran escala?
Con el fin de mantener sus estándares de alta calidad, Essentra Components pone en práctica controles de conformidad con las directrices ISO9001. Estas normas internacionalmente reconocidas controlan la repetibilidad de las piezas y garantizan que cada uno de los componentes individuales producidos coincida con las tolerancias exactas y los estándares de calidad.
Se trata de comprobaciones que son parte estandarizada del proceso y garantizan que el equipo pueda cumplir las estrictas tolerancias de los componentes. Estas tolerancias no solo constituyen marcadores importantes de la calidad del producto, sino que son clave para mantener una estética y funcionalidad de máxima calidad para los diseñadores e ingenieros de los clientes.
Las piezas de plástico de Essentra Components también cumplen las normas IATF 16949, que son niveles de calidad reconocidos en el sector de la automoción.
Además, Essentra Components supervisa y recopila continuamente los comentarios de los clientes para garantizar que estén satisfechos con el nivel de sus productos. Al mantener estrictos controles sobre el proceso de fabricación del moldeado por inyección y realizar controles de calidad estandarizados a nuestros productos, Essentra Components es capaz de fabricar millones de productos de moldeado por inyección de alta calidad todos los días.
¿Cómo consigue equilibrar Essentra Components la sostenibilidad a gran escala?
Como fabricante de plásticos, la sostenibilidad es una alta prioridad para Essentra Components y sus clientes. Es por eso que prioriza las acciones y políticas sostenibles siempre que resulta posible.
Para garantizar que produce componentes de forma sostenible a gran escala, ha realizado una serie de cambios en los procesos y compromisos corporativos, como por ejemplo:
- Convertirse en signatario de la CPA de la Comisión Europea, gracias a lo cual está comprometida con el uso de plástico reciclado posconsumo y a contribuir a impulsar el mercado europeo de plásticos reciclados hasta los 10 millones de toneladas para 2025. Una parte de este reciclaje implica el reprocesamiento del exceso de plástico en el proceso de moldeado por inyección, por lo que nada se desperdicia innecesariamente.
- Establecer objetivos medioambientales ambiciosos, incluida una reducción del 25 % en las emisiones de alcance 1 y 2 para 2025, haciendo así que las operaciones directas sean neutras en cuanto a emisiones de carbono para 2040 y garantizando que todos sus centros obtengan la certificación de Cero residuos enviados al vertedero para 2030.
- Trabajar para desarrollar alternativas más sostenibles, como materiales plásticos más fáciles de reciclar o compostar, invirtiendo en investigación y desarrollo de estos productos para garantizar que tengan un impacto menor en el medioambiente, sin sacrificar su rendimiento.
- Implementar una iluminación LED eficiente desde el punto de vista energético, un aislamiento del sitio y medidas continuas de reducción y conservación de la energía, así como explorar proyectos innovadores y eficientes desde el punto de vista energético e invertir en prensas híbridas y totalmente eléctricas.
Al asumir estos importantes compromisos medioambientales y reducir el impacto de sus procesos, Essentra Components pretende liderar el sector de la producción sostenible y ampliable de componentes.
¿Cómo sustenta el equipo de atención al cliente de Essentra Components esta entrega a gran escala?
Essentra Components presta servicio a más de 80 000 clientes diferentes con sus productos, que se entregan a 29 países de cuatro continentes a través de nuestras 14 plantas de fabricación, 34 centros de distribución y 40 puntos de venta y servicio.
Al ofrecer a los miembros del equipo el conocimiento y la formación que necesitan, Essentra Components garantiza que comprendan la importancia de la escalabilidad y calidad para los clientes.
Para garantizar la entrega de millones de componentes a los clientes, el equipo de atención al cliente de Essentra Components se esfuerza por ofrecer un servicio fluido. Un elemento clave de este servicio es tener un conocimiento profundo de cada producto. El equipo de atención al cliente cuenta con formación para garantizar que dispone de toda la información necesaria para responder a cualquier pregunta sobre los miles de productos del catálogo disponibles.
Dotar al equipo de las últimas tecnologías también es clave para su éxito. El sitio web de Essentra Components no solo tiene una de las gamas más amplias de componentes en línea (45 000), sino que ofrece asesoramiento y herramientas digitales para ofrecer a los clientes la asistencia y la información que necesitan. Esto incluye la oportunidad de descargar modelos CAD y solicitar muestras gratuitas.
Las tecnologías de la Industria 4.0, como el mantenimiento predictivo y el IIoT (Internet industrial de las cosas), están demostrando ser útiles en la fabricación. Una conectividad digital superior permite mejorar las comunicaciones entre las bases de fabricación, los equipos de atención al cliente y, en última instancia, los clientes.
Gracias a la combinación de la experiencia de un fabricante de moldeado por inyección y el conocimiento de un distribuidor a gran escala, Essentra Components suministra continuamente a los clientes millones de productos precisos y de alta calidad a diario.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación