Essentra erhält renommierte CDP-Bewertung „A“ für führende Rolle im Umweltbereich

Essentra wurde von CDP, der globalen gemeinnützigen Umweltorganisation, für seine führende Rolle in Bezug auf Unternehmenstransparenz und Klimaleistung ausgezeichnet und sichert sich einen Platz auf der angesehenen jährlichen „A-Liste“ des CDP.

CDP betreibt das weltweit einzige unabhängige System zur Offenlegung von Umweltsdaten und bewertet jedes Jahr Tausende von Unternehmen. Im Jahr 2025 wurden fast 20.000 Unternehmen bewertet, aus mehr als 22.100 Unternehmen, die über die CDP-Plattform Bericht erstatteten. Mit der Bewertung „A“ gehört Essentra zu den weltweit führenden Unternehmen, die sich durch eine umfassende Offenlegung, eine ausgereifte Umweltpolitik und bedeutende Fortschritte im Bereich der Umweltresilienz auszeichnen.

Die Bewertungsmethode des CDP basiert auf einer strengen und unabhängigen Methodik, die auf das TCFD-Framework abgestimmt ist. Dabei werden die Tiefe der Berichterstattung der Unternehmen, ihr Verständnis für Umweltrisiken und der Nachweis von Best Practices – einschließlich ambitionierter Ziele und verifizierter Maßnahmen – bewertet. Das CDP unterhält die weltweit größte Datenbank für Umweltinformationen und wird häufig als Orientierungshilfe für Investitions- und Beschaffungsentscheidungen verwendet, die eine klimaneutrale, nachhaltige und umweltfreundliche Weltwirtschaft unterstützen.

Im Jahr 2025 beauftragten 640 Investoren mit einem Vermögen von 127 Billionen US-Dollar das CDP mit der Erhebung von Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen.

Sherry Madera, CEO von CDP, sagte:

„Herzlichen Glückwunsch an alle Unternehmen auf der A-Liste des CDP. Unternehmen, die mit „A“ bewertet werden, beweisen, dass umweltfreundliche Ambitionen und wirtschaftliche Stärke Hand in Hand gehen. Hochwertige Daten geben Führungskräften das Vertrauen, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten, Kapital anziehen und natürliche Systeme schützen. Diese Organisationen zeigen, was möglich ist, wenn Transparenz zur Grundlage für Handeln wird.“

Die vollständige Liste der Unternehmen, die es in die diesjährige A-Liste des CDP geschafft haben, ist hier verfügbar: [insert link]

--Ende--

Hinweise für Redakteure

Die A-Liste 2025 sowie die vollständige Methodik und Kriterien sind hier verfügbar: Bewertungen und A-Listen.

Über Essentra Plc

Essentra Components ist der Handelsname von Essentra Plc, weltweit führenden Hersteller und Vertreiber wichtiger Industriekomponenten. Das 1955 gegründete Unternehmen ist in 28 Ländern weltweit mit 14 Produktionsstätten, 24 Vertriebszentren und 33 Verkaufs- und Servicestandorten tätig. Mit seinem breiten Sortiment von 45.000 Produkten bedient es rund 70.000 Kund*innen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen in Branchen, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie, Fertigung, Elektronik, Medizin und erneuerbare Energien. Weitere Informationen finden Sie unter www.essentracomponents.de oder www.essentraplc.com.

Über CDP

CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweit einzige unabhängige System zur Offenlegung von Umweltdaten betreibt. Als Begründer der Umweltberichterstattung glauben wir an Transparenz und die Kraft von Daten, um Veränderungen voranzutreiben. In Zusammenarbeit mit führenden Akteuren in den Bereichen Unternehmertum, Kapital, Politik und Wissenschaft stellen wir die Informationen bereit, die notwendig sind, um umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Wir haben mehr als 24.800 Unternehmen und fast 1.000 Städte, Bundesländer und Regionen dabei unterstützt, ihre Umweltauswirkungen im Jahr 2024 offenzulegen. Finanzinstitute mit mehr als einem Viertel aller institutionellen Vermögenswerte weltweit nutzen CDP-Daten, um Investitions- und Kreditvergabeentscheidungen zu treffen. In Übereinstimmung mit dem Klimastandard IFRS S2 des ISSB als Grundlage integriert CDP Best Practice-Standards und -Rahmenwerke für die Berichterstattung an einem Ort. Unser Team ist wahrhaft global und vereint durch unseren gemeinsamen Wunsch, eine Welt zu schaffen, in der Menschen, Planet und Profit wirklich im Gleichgewicht sind. Besuchen Sie CDP.net oder folgen Sie uns @‌CDP, um mehr zu erfahren